This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:在接触负载单元体时、负载单元电路意外受到人体电势的影响

Guru**** 2613025 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447550/ina828-loadcell-circuit-unexpectedly-effected-by-human-potential-when-touching-body-of-loadcell

器件型号:INA828
Thread 中讨论的其他器件:XTR116

工具与软件:

我有一个电路、使用 INA828作为负载单元的前端放大器、并使用 XTR116实现输出4 -20mA 电流环路驱动器。

我对该性能非常满意、但有一个属性令人惊讶、因为 INA828是差分输入。

如果我触摸称重传感器主体或其安装的金属板、XTR116的输出会在50 Ω 负载上发生40mV 变化、即0.8mA。

假设电桥输入进入纯差分输入、如何生成正信号?

电桥阻抗为350 Ω、因此阻抗非常低。

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    欢迎来到 E2E!  

    您能说明一下应用中的一些设计参数吗?  

    • 您的 V+、V-和 Ref 连接到什么电压?
    • INA828测量的输出是多少?  
    • 您能否描述进入 INA828的差分输入信号是什么?  
    • RG 设置为什么?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley 您好

    V+ 5.0V (来自 XTR116)

    V- 0V (XTR116上返回)

    差分输入信号来自一个桥负载单元的平衡340 Ω 负载。 激励电压2.5V、以及称重传感器灵敏度2.0mvV/V

    RG 设置为69.8 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    为了澄清、您试图将 INA 设置为什么增益? 您希望输入和输出电压范围是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本设计中、增益设置为717。

    输入电压范围高达1.66mV (具有0.83V 电子引用的2mV/V 称重传感器)  

    输出电压1.19V

    这通过10k 电阻器馈入 XTR116

    然而真正的问题是,如果我用手触摸负载单元(不施加任何负载)有一个非常显著的输出跳跃。

    在出现问题之前、增益可以运行多高?

    我将基准输入连接至本地接地端(XTR116上的返回)、这是问题吗? 对于正向信号、它们将偏离0V 电源轨、但在这个区域是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    您是否单独测量了系统的每个部分、以确定输出增加的来源? 如果用手按压称重传感器来增加 INA 上的差分输入电压、那么 INA 的输出会 相应地缩放。  

    [报价 userid="633740" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447550/ina828-loadcell-circuit-unexpectedly-effected-by-human-potential-when-touching-body-of-loadcell/5553135 #5553135%"]

    在出现问题之前、增益可以运行多高?

    [报价]

    除非更改 RG 电阻、否则增益不会改变。 增益为717时、INA 的输出电压范围限制取决于 Vref 和 VCM 的值。 我不知道您输入的 VCM 是基于您当前的描述、因此我建议使用模拟工程师计算器(ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具| TI.com)、因为它将有助于确定您的 线性工作范围是多少。  

    我将基准输入连接到本地接地(在 XTR116上返回)、这是问题吗? [报价]

    将 INA 的基准输入连接至 XTR116上的 IRET 时没有问题。 请在此处查看此博客、了解有关返回电流的更多信息: (+) 2-Wire 4 -20mA 传感器变送器:传感器和发送器电流消耗限制(第3部分)-精密集线器-存档- TI E2E 支持论坛 

    您能否说明一下这个跳线是什么以及它是否已连接? 如果是、它会连接到哪里?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley 您好!

    在静止状态下、关键 CCT 节点测量如下:

    -ve 差分输入:2.04630

    +ve 差分输入:2.04627

    INA828输出:0.0086V

    当接触它安装到的荷载单元或钢板时(用我的手指,没有负载施加到荷载单元):

    -ve 差分输入:2.04631

    +ve 差分输入:2.04627

    INA828输出:0.0129V

    所有这些电压均以连接至 XTR116返回引脚的 INA828上的 V-引脚为基准。

    所有测量均使用 SIGLENT SDM3065X-SC 进行

    差速器的变化为 0.00001、 增益为717、结果为0.000717 或约7mV。

    因此、我想这就是信号来自...的来源 !!!!

    关于跳线:这是我放置的一个可选焊接跳线、以便在将该点连接到机箱或屏蔽层时使用。 则会保留 OC。

    我已经尝试将负载单元的主体连接到 DAQ 系统接地、问题似乎已经消失。

    直到我以足够高的分辨率查看这些信号后、现实才变得显而易见。

    感谢你帮助我思考这个问题:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    很乐意提供帮助! 我还将注意到、对于惠斯通电桥称重传感器、该接地也必须连接到与2线变送器接地相同的接地电位、否则您可能会看到返回电流环路存在问题。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley