This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:电源电压确认

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448654/tlv9062-supply-voltage-confirmation

器件型号:TLV9062

工具与软件:

您能否确认它是否适合在 Vcc = 3.3V 和 Vcc-= 0V 的情况下运行?

我们专门需要一款具有以下特性的运算放大器:

  • 关断(SHDN)功能
  • 低输入偏置电流:0.5pA
  • 低输入失调电压:±0.3mV

如果 TLV9062S 与我们的电源电压不兼容、我们会非常感谢您推荐一款满足这些要求的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manikandan、欢迎来到 e2e 论坛。

    [报价 userid="634206" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448654/tlv9062-supply-voltage-confirmation "]适用于 Vcc = 3.3V 和 Vcc-= 0V 的操作?

    是、

    [quote userid="634206" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448654/tlv9062-supply-voltage-confirmation
    • 低输入偏置电流:0.5pA
    • 低输入失调电压:±0.3mV
    [报价]

    您需要将其作为典型值还是最大值?