This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:无法达到负范围的预期电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449030/opa552-failure-to-reach-expected-voltage-towards-negative-extent

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: OPA551

工具与软件:

我有一个采用~12x 增益配置的 OPA552。 电源轨为+/- 29V。输入为0V 至4.096V、预期输出为-25 V 至25 V

当尝试获得-25V 的输出时、我只得到大约-24V

整个电压范围内的响应符合预期(即线性)、但接近-25V 的负输出限值、其中误差增长到1V。TINA 中的仿真不会重现该问题。 电源轨稳定。 DAC1_DIV 输入符合预期。 R90上的电压差可以忽略不计。

这是误差与目标输出电压间的关系。 您可以看到误差很低(~10mV)(除非它接近-25V)

我的原理图如下:

我注意到误差会根据(我认为)输出端的电容大小而变化。 电容通常非常低、可能是几十到几百 pF。 输出具有非常高的阻抗。

封装的凸片连接到负电源轨。 我注意到数据表中显示了以下内容:

DDPAK/TO-263封装的选项卡以电气方式连接到负电源(V–)。 但是、该连接不得用于承载电流。 为了获得更好的热性能、请将焊片直接焊接到 PCB 铜区域(请参阅散热部分)。

这对我来说是模糊的。 如果我将其连接到 V-、我将无法控制 TAB 拉/灌多少电流。  凸舌应该被连接到电路板上的 V-、或者它应该是电路板上的 NC、而且知道芯片将使它接近 V-? 这可能是问题吗?

在其他地方、数据表 明确指出将其连接到 V-:

但这篇来自 TI 支持部门的文章表明、它不应连接到任何地方:

e2e.ti.com/.../how-to-stabilize-opa551-opa551-with-capacitive-load

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    我认为、防止大电流从选项卡灌入的缓解措施可以确保引脚4连接不会悬空、并且放大器不仅仅通过选项卡连接到 V-。 请参阅下面有关 OPA551的主题。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662860/opa551-ddpak-to-263-package-question---pin-4

    现在、对于线性下降、您是否能够在器件完全空载时测量输出? 此外、在这种情况下、PIN2上的电压是多少? 是否有任何补偿电路可以尝试适应任何容性负载?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    感谢链接、我无法在搜索中找到该链接。

    这里回答了一个问题、由于我将 V-和选项卡连在一起、因此布局应该就足够了。


    我发现了潜在的问题:随着电压负值增大、4.096V 基准轨上的负载会升高、这最终会导致电源轨在超出拉电流能力时被下拉。  
    它不是 OPA552问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    感谢您关闭环路! 很高兴听到这个问题得到了解决!

    此致!
    Jerry