This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:PSRR 随温度的变化

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: INA500, TLV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442512/tlv8812-psrr-variation-with-respect-to-temperature

器件型号:TLV8812
主题中讨论的其他器件:INA500

工具与软件:

在以下电路中:

VF1在整个温度范围内、VS2从1.8V 变化到3.6V 时的预期变化是多少?

我们看到这种变化、尤其是在-40°C 下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin、您好!

    我尝试了复制这个效果。 我看到温度几乎没有变化。  您看到的内容有多少、请显示数据和 TINA 电路。

    e2e.ti.com/.../TLV8812.TSC

    1.8V 和3.6V 之间存在间隙、但温度不会产生线路斜率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    我们在我们装配的电路中看到了这种变化。 此运算放大器的输入来自 INA500 (VS1)。 该电路似乎在较高的 VS2提供正确的输出、但 在 VS2为1.8V 时、输出从所需的600mV 值开始、但开始相对于时间向上漂移。 这只会在-40°C 时发生。 c.

    另外、如果我们看看 TLV8812的模型、它没有显示 PSRR 对温度的任何依赖。 在低电压和低温条件下、还有什么可能导致输出发生这种变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin

    是否会在多个 TLV8812采样上发生这种情况? 您能否提供具体数据? 该漂移是否在运算放大器充分浸渍之后停止;内部温度不再变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、至少会在4个样本上发生这种情况。 在运算放大器充分浸湿后、漂移停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin

    在低温条件下、冷凝可能会形成泄漏路径、从而影响输出电压。 除此之外、未指定的幅度漂移对于 TLV8812是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种类型的电路中、如果我们的输出端没有最小的30k 电阻、那么输出将受到多大的影响? 我们的负载是 另一个 TLV8812 至10K 的输入、如图所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin

    为什么最小为30k、这从何而来?

    输出端最小电阻为30k?

    在原理图片段中、U2B 没有闭环

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.4.4节 "驱动容性负载"指出、由于容性负载和放大器的输出阻抗、可能会出现振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin

    但我认为这可能没有容性负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    现在可以通过使环路变慢来解决 PI 控制器不稳定问题。  

    感谢您的支持。