This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082H:TL082H 的 SPICE 模型

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448527/tl082h-spice-model-for-the-tl082h

器件型号:TL082H
主题中讨论的其他器件:TL082

工具与软件:

TL082H 具有极高的性价比、 与旧的 TL082相比、它显著提高了共模范围和轨到轨输出。

一切看起来都很好、直到我发现没有提到可用的 SPICE 模型。

根据我的经验、很早就不需要 SPICE 了、这种生活就不是一种竞争性的方式。

如果不提及 SPICE 模型、只是在文档中看了一眼、而 SPICE 模型实际上已可用于 TL082H?

希望如此、如果有 SPICE 模型、TL082H 可以在许多方面比使用旧代器件更好地生活。

感谢您的帮助

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在产品页面上、点击"设计与开发"、"设计工具与仿真"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    正如 Clemens 提到的、可以在下面的链接中的设计工具和仿真下找到。  

    https://www.ti.com/product/TL082#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是"新型 TL082H 器件是否有 SPICE 模型?"

    由于您对我的问题的回答将我指向旧 TL082的 SPICE 模型、请确认您对我问题的回答是

    "没有新的 SPICE 模型能够捕捉到新旧器件在性能上的巨大差异"。

    由于没有更新的 SPICE 模型来表示改进后的性能、可以看出、对于通过 SPICE 仿真验证其设计的设计人员而言、将无法对 TL082H 中的任何改进参数进行建模和仿真。

    因此、改进的参数无法在任何经过 SPICE 验证的新设计中利用、因为它们无法进行建模或确认。 遗憾的是、这有力地证明了新型 TL082H 不适合用于新设计、这是因为这些新设计无法通过仿真来确认性能。

    我相信大家会发现、缺乏对更新模型的支持会限制大家使用 TL082H 设计新产品的机会。

    这是一个非常遗憾的部分,因为它是一个有希望的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL082H 模型可在 TL082H 网页上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    我们没有更新的模型、因为在旧版本完全买不起之前、两种裸片型号都在市场上存在。 我们无法告诉客户是使用旧器件还是新器件、因此保守模型是唯一可用的器件。 我们会将其添加到建议的型号列表中、以便将来更新。 一般来说、更新后的器件符合产品数据表规格、在某些情况下可能会更好。 我们确实推出了 OPA164x 系列等新型器件、它们具有改进的模型。  

    https://www.ti.com/product/OPA1642

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清除 TL082H 的情况。 非常有帮助。

    我个人认为、您正在低估您的新型 TL082H。

    新器件确实具有显著的优势、在我看来、最重要的是改进了共模电压范围。

    旧版 TL082您的输入必须与轨保持4伏的距离。 这是一个很长的路! 5/-5电源轨设计上、这样几乎无法为差动放大器等共模应用留出空间。

    在新的 TL082H 上、共模范围指定为正电源轨、可与负电源轨接近1.5伏。 这是一个具有划时代意义的方案、将 TL082H 打开到许多新的有用应用中、而旧的 TL082不能触控、并且成本很低。

    此外、TL082H 还具有非常低的电源消耗、因此是低成本应用的绝佳小难题解决方案。

    再见

    Bob J.