This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:输入电压范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448575/ths4551-input-voltage-range

器件型号:THS4551

工具与软件:

您好!

我想问的是 THS4551的以下规格。

* 7.1绝对最大额定值
输入/输出电压范围最小值:(Vs-)-0.5V、最大值:(Vs+)+ 0.5V

根据此规格、当用户将 Vs-连接到 GND 时、用户似乎无法在-0.5V 以下进行输入。
但是、根据以下视频、即使 Vs-连接到 GND、您也可以将-1V 输入到输入引脚。
https://www.ti.com/ja-jp/video/5500946308001



问题如下。
问:您能否告诉我根据 Vs+/Vs-、IN+/IN-实际上可以接受多少电压?
 
BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值无关紧要。 为了使器件正常工作、您必须保持在共模输入电压范围内、该范围只能低至 GND。

    指定的电压范围是在引脚处测量的。 在电路中、输入信号施加在电阻器的左侧、反馈电阻器连接到反向输出端、因此引脚上的电压仍在范围内。

    例如、当 VIN =−1V 时、输出为1.325V 和0.325V、−引脚上的电压为0.1625V

    应用报告: 全差动放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。
    我又收到一个问题。

    我的客户考虑将 LTC6362更换为 THS4551。
    它们将其用作单端转差分功能。
    用户将 LTC6362更换为 THS4551时是否存在任何问题?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    我可以支持此开关到 TI THS4551。  

    您是否想要讨论具体的电路问题或规格?  我们的客户可以顺利从 LTC6362进行切换。  
    如果您能分享您需要讨论的设计或关键规格、我将提供详细支持。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec-San、

    感谢您的答复。

    >我们的客户从 LTC6362无故障切换
    很好!
    >如果您可以分享您需要讨论的设计或关键规格、我将提供详细的支持。  
    我有一个客户将配置的总结电路。
    我想把它私下发给你。 我会发送朋友请求。

    BR、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec-San、

    感谢您接受我的请求。
    让我们详细讨论前言信息。 我将关闭该主题帖。

    BR、