This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6144:此部件的双极性如何

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV934-N, LM6144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448929/lm6144-how-bipolar-this-part

器件型号:LM6144
主题中讨论的其他器件:LMV934-N

工具与软件:

我之所以提出这个问题、是因为某些运算放大器尽管在参数搜索中显示为双极、但在输出端具有 CMOS 结构

例如、LMV934-N 的输出端具有纯双极输入电路、但也具有互补的 MOSFET

LM6144上的 PSpice 模型不适用、因为电压源模拟的输出

能否查看此运算放大器的内部原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    遗憾的是、没有可供 LM6144共享的简化原理图。 通过查看输入偏置电流、我可以看出输入级实际上是双极级。 观察输出端到5mV (典型值)轨的摆幅、以及输出电流与输出电压曲线呈线性的事实、我可以看出输出级为 CMOS。 在输入和输出之间可能是混合形式、但根据输入和输出特性、我们可以辨别出它是双极输入和 CMOS 输出。  

    此致、  

    Chris Featherstone