This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:IBIS 模型

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449026/opa855-ibis-model

器件型号:OPA855
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

需要使用 OPA855芯片的 IBIS 模型进行仿真。 如果可能、请通过电子邮件将 IBIS 模型发送给我、或让我知道如何获取模型

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     IBIS 模型旨在对具有数字功能的器件的 PCB 行为和建模进行仿真。  OPA855完全是一个模拟器件、因此我们没有用于该器件的 IBIS 模型。

      PSpice 网络表位于 每个器件产品文件夹的"设计和开发"选项卡中、可通过 PSpice for TI 或 Tina-TI 仿真器件行为。 您可以在此 链接中找到 PSpice 和 Tina-TI 网络表和参考模型。  

    谢谢!
    SIMA