This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:增益问题

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA234, INA4235, INA225-Q1, INA237, INA238, INA236, INA232, INA4230, INA223, INA190-Q1, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447696/ina226-q1-gain-question

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA225-Q1INA237INA238、INA228 、INA234、 INA236INA232INA4230、INA4235 INA223INA190-Q1INA225

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道我们的大多数数字功率监测器为什么只有1V/V 增益。

我的客户需要一个具有可调增益的数字电源监控器(带 I2C 的 INA225-Q1)。 你有什么建议吗?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们的数字功率监控器没有模拟输出、因此不存在传统增益、因为结果是从结果寄存器值读取的。 我们的一些数字功率监控器具有可调的 ADC 范围、这可能正是您想要的。 其中的一些器件包括:

    INA228系列(INA228、INA238、INA237)

    INA236系列(INA236、INA234、INA232)

    INA4235系列(INA4235、INA4230)

    如果您需要具有 I2C 可编程增益和模拟输出的器件、那么您可能对 INA223感兴趣。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    我查看了 INA223。 它无法满足以下要求:

    1.用户需要40V 共模电压;

    2、汽车版;

    我们是否有其他促销活动? 还是只需要关注 INA225-Q1?

    它们用来检测 LED 的电流、电压可升至36V。

    最小电流为5mA、最大电流为500mA。

    他们的 ADC 只能接受0-3V 输入、因此当电流为5mA 时、ADC 电压仅为0.03V。 它太小而无法检测到。

    我选择 INA225-Q1作为新的促销、此时他们必须使用240m Ω。  

    他们想知道240m 欧姆 Rsense 是否有任何风险。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    INA223是我们唯一具有可编程增益的模拟输出器件。。

    如果他们无法在整个测量范围内满足 INA225的精度要求、则可以切换到精度更高的器件、如 INA190-Q1。 也可以使用两个 INA225、一个用于高电流、一个用于低电流(使用两个不同的分流器、或两个不同的增益版本)。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    问题是其 ADC 无法检测到像30mV 这样的低电压、因此 INA190-Q1将不起作用。

    我认为两个 INA 会过于复杂。 客户不会考虑这样的解决方案。

    您能告诉我、240m 欧姆 Rsense 是否有任何风险吗?

    我知道功耗更大。 是否存在任何其他风险?

    此致、

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、

    我认为将该值用于分流电阻不会有任何风险。 下面是一个计算器工具的链接、该工具也可以帮助显示给定设置的误差: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 

    请注意、如果其 ADC 不够准确、则可能会切换到 INA228等器件。 该器件具有一个集成 ADC、并且非常精确。

    此致、

    Mitch