This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:增益100缺陷选择引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448115/pga103-selection-pin-of-gain-100-defect

器件型号:PGA103

工具与软件:

PGA103的实际问题、以及增益100的选择。
为增益100选择引脚时、我们始终会得到增益1。
有些新型芯片无法与批次"79AP4"配合使用。

如果换的芯片是旧的一批、就没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf:  

    感谢您在 e2e 上发帖

    您能否分享您的原理图? 我不需要全部看了、只需看一下 PGA 及其连接的电源和输入电压范围。  
    此外、您能否分享旧器件和最新器件的标签?  

    我在系统内部进行了搜索、自2012年以来、器件没有发生任何变化、2012年的变更是制造地点发生了微小变化。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro:

    这是原理图的一部分。 我们使用它已经有20年了。

    但最新的芯片 PGA103具有该问题。

    这些模块是从生产开始全新推出的。

    左侧有缺陷、右侧有缺陷。

    此致

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:  

    我在内部 TI 系统中找不到批次追踪代码"79AP4"、这些器件是直接从 TI 购买的还是从第三方供应商购买的?  

    袋子上的标签提供的信息不仅仅是顶部标记、它是否可用?

    祝你一切顺利!
    Carolina