This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:Tina-TI 瞬态 DisplayTime 设置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, TINA-TI, OPA187, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448042/opa192-tina-ti-transient-displaytime-setting

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA187、OPA828

工具与软件:

您好、亲爱的团队

    

如果 Display Time 设置为0~100ms、则 初始值为零

结果如下图所示

如果 Display Time 设置为0~800ms、则 结果看起来正常  

   

电路或 Tina-TI 设置?是否有错误

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA-TI 版本是最新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songlei:

    这是 TI 提供的最新免费版本 Tina 9.3.20。 TINA 的最新版本为14、成本约为1500美元。 但是、这是我使用的、对于典型的技术而言已经足够好了。 支持。  

    我无法复制您的问题。 请向我显示问题、然后将文件发送给我。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-_2B00_-OPA187-Step-Transient-12062024.TSC

    BTW、OPA187运算放大器不是必需的、它用作比较器。 我相信你是在尝试做什么。 OPA187用作复合放大器、它需要具有自己的反馈或其他信息。 OPA192能够拉取或灌入高于 OPA187的电流。 OPA192中的压摆率和 BW 都高于 OPA187。 所以我不明白你要做什么。 请澄清。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3_2D00_Aol_2D00_with-aux_2D00_OPA192-_2B00_OPA187-AOl.TSC

    您好、Raymond

    感谢您的回答。  

    我正在尝试 构建  一个电路 来测量  放大器的 Aol。  OPA192用作 DUT、OPA187用作 AUX 放大器。

    我尝试使用 OPA828替换 OPA187、"结束显示"时间可能 要短得多。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songlei:  

    我需要了解你想做什么。 在其配置过程中、它通常用作信号调节和阈值保持检测应用。 这是您的预期吗?

    OPA192的20MHz 为 GBW、反馈增益约为 AO1 = 2000V/V (GBP 公式)。 第二个运算放大器配置为比较器、因此输出级将变为高电平或低电平、与 GND 基准(Vin-= GND)之间的关系。 由于具有第二级配置、因此这不是线性运算放大器配置。  

    如果第二级是线性电路(需要反馈),则总增益将为 a_total_ol = a_o1*a_o2。 所以我需要明白您是在尝试这样做的。  

    这里是我们的视频培训系列、如果我了解您要做的事情、我可以模拟 AOL。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=op%20amp%20precision%20video%20series&tisearch=universal_search

    我尝试用 OPA828替换 OPA187、"结束显示"时间可能 要短得多。  [报价]

    是的、这是正确的。 如果您放置 OPA828并替换 OPA192、它的速度会更快。 如果第二级必须是比较器、那么您只需要放置一个比较器、而不是 OPA187。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond