This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:隔离放大器的采样率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450033/amc3330-sampling-rate-of-the-isolated-amplifier

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3302

工具与软件:

您好!

AMC3330和 AMC3302的采样率和输出信号 DAC 分辨率是多少?

谢谢、此致

Ilamparithi Tamizhanangu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilamparithi:

    在没有签订保密协议的情况下、调制器在20MHz 和我都无法在公共论坛上分享其他信息。

    有没有我可以帮助您解决的问题、或者您是否对建筑感兴趣?   

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否在收件箱中分享电子邮件 ID/消息以进一步讨论此问题。

    谢谢、此致、

    Ilamparithi Tamizhanangu