This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:HLDO OUT 是否对 HGND 引脚有电压耐受要求

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449177/amc3302-does-hldo-out-have-voltage-withstand-requirements-for-hgnd-pins

器件型号:AMC3302

工具与软件:

由于我们的产品使用环境恶劣、 HLDO OUT、DC OUT、DC DC HGND、这些引脚是否 对 HGND 引脚具有耐压要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我不完全理解这个问题-但我们没有为我们的设备指定压力规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许应该说: 这些引脚是否 对 HGND 引脚有电压电阻要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我很抱歉,但我仍然不明白,你能画一张图片吗?