This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:最大交流/直流工作电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449178/amc3330-maximum-ac-dc-working-voltage

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3302

工具与软件:

您好!

我们需要测量高达1000Vrms 的交流和直流电压以及高达50A 的电流。  AMC3330和 AMC3302的工作隔离电压为1200Vrms (时间依赖型电介质击穿(TDDB)测试) 。

问题1: 对于1000Vrms 交流电(1414Vpeak 交流电)和1000V 直流电、是否应该使用 AMC3330?  

问题2:我们应该使用 AMC3302进行电流测量、使用交流 电压1000Vrms (1414Vpeak 交流电压)或直流电压1000V 吗?  

谢谢、此致、

Ilamparithi Tamizhanangu