This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:VCM 为外部输入时的电压范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3223, LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448558/lmh6518-voltage-range-when-vcm-is-input-externally

器件型号:LMH6518
主题中讨论的其他器件:ADC3223

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMH6518和 ADC3223。

他们有疑问。 如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想通过直流耦合将 LMH6518的输出连接到 ADC3223。

ADC3223的共模电压(VCM/(VOC))为0.95V。

是否可以将 ADC3223的共模电压(0.95V VOC)直接连接到 LM6518的 VCM 引脚?

如果不可能、我认为有必要对电源电压进行电平转换或对差动输出进行电平转换。

建议使用哪种方法?

如果对差分输出进行电平转换、您能否提供电路和常数。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表表明 VOCM 可以在0.95V 和1.45V 之间、因此这应起作用。 (我将忽略 ADC3223的 VOCM 输出电压可能降至0.8V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    如前所述、我认为 LMH6518将在 ADC3223的 VOCM 为0.95V 时工作。

    另一方面、我想知道当 ADC3223的 VOCM 为0.8Vmin 时 LMH6518是否会工作。

    在 LMH6518数据表中、VCM 输入范围为0.95Vmin。

    我期待等待 TI 人的评论。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    正如正确突出显示的 Clemens 所示、VOCM 规格从最小值0.95V 到最大值1.45V。 不建议将 VOCM 设置为低于其最小值。 也未在低于该值时表现出特征、因此很难准确描述会发生什么、但在使用超出其建议限制的器件时、可以预期性能会下降。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    我知道在将 LMH6518的 VCM 引脚与 ADC3223的 VCMO 输入范围(0.8至0.95V)一起使用时、性能预计会降低。

    我将向 ADC 组确认是否可以通过从外部源向 LMH6518的 VCM 引脚提供1V 来使用 ADC3223。

    当我还有一个关于 LMH6518的问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi