This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:需要澄清输出电流的影响

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449402/tps63001-need-clarification-on-impact-of-output-current

器件型号:TPS63001

工具与软件:

您好!

TPS63001DRCR 的输出端连接 LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1的 Vin。

我是否需要使用 PTC 保险丝或其他电流保护? 如果我直接将 Vout 与  LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1的 Vin 连接。

谢谢!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    Tps63001集成了短路保护、因此我认为不需要 PTC。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    非常感谢您的建议。

    所以我认为 PTC 是必要的。

    您能帮助我选择 PTC 的参数吗?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我恐怕我不是 PTC 的专家、您最好向您的 PTC 供应商咨询建议。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

     TPS63001DRCR 的输出电流(800mA)是否会影响  LP3874EMP-ADJ/NOPB 和 TLV70230QDSERQ1?

    谢谢!

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    嗯、它位于所提到的两个器件上、不幸的是、我不是这两个器件的专家。 请为他们启动另一个主题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Tao、

    感谢您的评论。

    此致、

    Gaurav