This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV811:毫微功耗运算放大器稳定性

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449506/lpv811-nano-power-op-amp-stability

器件型号:LPV811
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

我有兴趣使用这种运算放大器、但有没有很好的教程介绍这些放大器的内部工作原理、即它们具有非常低的 GBWP。 在任何地方都有行为模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    LPV811是一款纳瓦级功率运算放大器、每通道425nA。 低 GBW 是预期结果、因为模拟电路中的折衷是速度和功率;较低的静态电流通常对应于较低的速度(GBW)。

    器件的产品页面 LPV811上提供了适用于 TINA-TI 和 PSpice-for-TI 的模型

    请向下滚动至"Design & Development"并点击"Design tools & simulation"

    您将能够下载 SPICE 模型。