This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:国家和地区;制造厂位置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449209/tl331-country-location-of-fab

器件型号:TL331

工具与软件:

大家好、我是从 Digikey 购买 TL331IDBVR 的

DC:2431、批次:4349764PHI

首席运营官:Phi

根据2023年10月31日 PCN# 20231031006.1的规定

使用合格的工艺技术、裸片修订、数据表和适用于选定器件的其他组装地点/BOM 选项对 RFAB 进行认证

-我能知道这个批次的制造厂地点在哪里吗? 中国或美国

-在制造工厂中国和美国之间是否有任何不同的模具尺寸

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    有关该器件的详细信息、请参阅本应用手册: LM339、LM393、TL331系列比较器(包括全新 B 版本)应用设计指南

    -我能知道这个批次的制造厂地点在哪里吗? 中国或美国

    我运行了很多、而器件的裸片是 JI3裸片(中国)。

    -在制造工厂中国和美国之间是否有任何不同的模具尺寸

    有。

    此致、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的参与。 1另一个问题:美国和中国的两个模具之间的焊线位置是否有任何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,对于二进制代码的标记差异,以及对于 TIPI (新)二进制和二级代码,都是有效的标记可用。 说右说用户将收到两种类型的 TIPI 标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

    这些大容量器件在多个国家/地区的多个工厂进行装配。 有多个可能的组装地点和分包商。

    您需要查看包装标签以确定组装地点。

    模具将来自美国(JI1和 TiB) 或中国(JI3)。

    并非所有生产基地都使用相同的裸片-因此您无法仅从组装地点或日期代码确定裸片。

    请参阅上述应用手册的第3.4节和第3.5节以及表3-1。

    封装标签的20L 到23L 字段将告诉您芯片的制造位置和器件的组装位置。

    20l = CSO = C 髋关节 S ITE o RIGIN (制造厂名称= RFB、SHE 或 CU3)

    21L = CCO = C 髋关节 C 竞争对手 o RIGIN (制造模具的国家/地区-美国或 CHN)

    22L = ASO = A 短板 S 的 ITE o RIGIN (组装地点名称-全球多个地点)

    23L = ACO = A 短板 C 竞争对手 o RIGIN (设备经过测试和组装的国家/地区-全球多个工厂)。

    从分销商或 TI.com 订购时、他们将收到现货库存中的任何产品、从而可从多个网站获取三种裸片选项之一。

    如果需要特定裸片或组装地点、则必须与 TI 内部销售部门联系、以申请特定批次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 感谢 TI 社区的所有回复