This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903V:LM2903VQDRG4Q1的长期存储评估

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449443/lm2903v-long-term-storage-evaluation-of-lm2903vqdrg4q1

器件型号:LM2903V

工具与软件:

TI 的生产日期代码为2235、我们公司的贮存环境温度为22℃、-28℃、湿度为30%RH-70%RH。 仓库贮存时间是34个月、比 TI 推荐的12个月长;根据贵公司的数据》半导体器件的长期贮存评估《、我是否要确认包装在正常使用前未出现损坏、变形以及湿度识别卡粉色度不足10%? 是否需要确定任何其他风险或测试项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    请查看有关产品货架期的此常见问题解答: 产品货架期常见问题解答

    根据常见问题解答、如果 HIC 在>10%的水平上显示粉红色、 在使用前需要对器件进行烘烤。

    至于风险和测试项目、请阅读本应用报告:《 长期存储后的组件可靠性》

    该研究涉及评估二十个以管装或卷带包装的器件、这些器件在仓库环境中(40°C 和<90% RH)存储了两到十七年的时间。 请通读文档的测试和结果、以帮助您进行自己的风险评估。