This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:SPI 信号绝对最小值/最大值

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA280, PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440575/pga280-spi-signal-abs-min-max

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件: PGA849、PGA855

工具与软件:

您好!

我正在寻求有关 PGA280的指导。  具体来说、输入最小最大电压范围是针对 SPI 信号的。  数据表有一些歧义。  它规定、信号输入端子的电压不能超过 VSN - 0.5至 VSP + 0.5。  模拟输入信号和数字输入信号没有区别。  在本例中、这将是+/-15.5V、但我的 DVDD 等于3.3V。  数字信号的规格能够承受远高于 DVDD 的电压是很少见的、因此这是可疑的。  我想问题是、列为"信号输入端子、电压"的绝对最大额定值是否适用于器件上的所有输入、如果不适用于 SPI 信号、绝对额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    我将在内部进行确认、但我相信最大输入电压将会比数字轨(DVDD+0.3V 和 DGND-0.3V)上下约1个二极管压降。 通常、输入被二极管钳位到其各自的电源轨。 如果这是正确的、我们将迅速更新数据表中的绝对最大值表。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、  

    绝对最大值表引用了信号输入端子:INP1、INN1、INP2、INN2。

    数字 IO 规格位于数据表的第6页:  

    最大输入为 DVDD、最小输入为0V。 我建议将数字电源(DVDD)连接到系统的主数字电源、从而匹配 SPI 信号的逻辑电平。

    至于 Jerry 提到的内部二极管(运算放大器产品中的典型值)、这些二极管不在 DVDD 和 DGND 引脚上:  

     (数据表的第39页)

    有关与 PGA280进行 SPI 通信的更多资源、我建议使用: 通过 SPI 进行 PGA280通信。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caro、Jerry、

    遗憾的是、我发现这些回答令人困惑、因为它们之间并不完全一致。  但即便如此、您似乎都同意绝对最小值/最大值部分不适用于数字信号。   

    Caro 的响应表明、绝不存在输入电压高于 DVDD 或低于 DGND 的时间。  这不允许信号上的过冲/下冲有任何余量。   

    对于此器件是否具有高于/低于 DVDD 和 DGND 阈值的交流瞬变容差方面的指导?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    抱歉、混淆了、我将测试这些引脚是否内部二极管被钳制到 DVDD 和 DGND、但由于美国节假日、我将无法测量该值、直到我回到办公室并获取样片。 我今天要下样片订单、有了器件后会给您更新、有了数据后会再次给您更新。 这将显示高于/低于 DVDD/DGND 的容差、但

    感谢您的耐心等待、我们的团队目前正在努力扩充我们的内部样片库存、对于由此可能导致的任何支持延迟、我们深表歉意。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、

    样片已到货并今天进行了测试、数字 IO 引脚似乎是二极管钳位到 DVDD/DGND。 但是、每个引脚的行为似乎不同。 我们在这里的下一步是联系设计团队、看看他们是否可以生成等效方框图、类似于其他 PGA 数据表中看到的方框图。

    以下是 PGA849数据表中的一个示例。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、  

    好消息! Jerry 是正确的、PGA280上的所有数字引脚都具有输入电压保护、因此这些引脚可以承受以下条件:(DGND)- 0.3V 至(DVDD)+ 0.3V。 设计团队已确认这一点、我们将更新数据表、使其明显更清晰。  

    我之前提到没有输入保护、这是以其他 PGA 保护为基准、例如可以承受 ±40V 电源轨电压的 PGA855/849:  

    PGA280具有适用于 INN、INP 的二极管输入保护、并且该二极管不得 与电源轨相差约±0.5V。  

    感谢您对相互冲突的回答的理解、如果您需要进一步的解释、请告诉我。  

    祝你一切顺利!
    Carolina