This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6144:在85ºC ̊ C 以上的高温下的器件性能

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449712/lm6144-part-performance-at-high-temperatures-above-85oc

器件型号:LM6144

工具与软件:

. 您好!
我计划将 LDD 用于太空项目、因为它具有辐射测试结果、良好的性能和低廉的价格。 唯一的问题是最高温度范围。 我需要它超过85ºC μ F、理想情况下可达到125ºC μ F、但至少为105ºC μ F。 因此、我无法对该运算放大器施加适当的降额。
它将在远低于其最大额定值的情况下运行—Vdd 将具有5伏的电压、并可用作单位增益放大器、驱动 SAR ADC 或其他同类运算放大器。
我知道这是一种较旧的 National Semiconductor 设计、但对于高温运行、是否有任何测试结果、以及哪些参数受到的影响最大? 数据表提到在125ºC μ A 时、电源电流和失调电压会增加、在本例中是可管理的。


还有什么其他因素可能受到高温的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    额定运行温度范围为85°C (见下方)。  这意味着该表中的所有规格仅在温度不超过85C 时有效。  绝对最高环境温度限值为150°C。  在85°C 到150°C 之间、规格无效。  我没有任何器件的特性数据。  器件的特性可能很难找到该 OLD、并且工艺通常会在发布后发生变化。  此器件经测试可在85°C 的温度范围内工作、但超出此范围时未指定。  有可能此部件将在超过85°C 的温度下工作、但未在技术规格范围内。

    此致、 艺术