This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:NC 引脚连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450391/ina216-nc-pin-connection

器件型号:INA216

工具与软件:

您好!

我的客户对 INA216的 NC 引脚连接有疑问。

在将下面的 INA216 NC 引脚与引脚6 (NC):VCC (3.0V)和引脚8 (NC):接地一起使用时、如果有问题、请告诉我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    NC 引脚未在内部连接到器件。 因此、建议的外部连接是可以的。

    此致

    Guang