This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:电源电压确认和关断逻辑

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, OPA928, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449366/tlv9062-supply-voltage-confirmation-and-shutdown-logic

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: OPA928OPA320

工具与软件:

我计划使用具有 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-2V 电源配置的 TLV9062S。

根据数据表、SHDN 引脚逻辑电平的指定如下:

  • VSHDN_IH (关断引脚上的高电平输入电压、放大器被启用):最小值1.1V
  • VSHDN_IL (关断引脚处的低电平输入电压、放大器为禁用状态):最大值为0.2V

您能否确认在我使用逻辑时 SHDN 功能是否可以正常运行 3.3V 的高电平 之间的差异 0.0V 一个滤波器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV9062

    工具与软件:

    请确认它是否适合使用操作 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-3.3V?

    我们专门需要一款具有以下特性的运算放大器:

    • 关断(SHDN)功能
    • 低输入偏置电流:0.5pA
    • 低输入失调电压:±0.3mV

    如果 TLV9062S 与我们的电源电压不兼容、我们会非常感谢您推荐一款满足这些要求的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9062和任何其他器件都不会匹配所有这些参数。

    OPA928没有关断功能。
    OPA320的输入偏置电流为0.9nA、最高仅可在±2.75V 的电压下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    OPA928是最接近的匹配项。 它没有关断功能、可以切断电源和信号来关断。

    您是否真的需要6.6V 双电源? 您很可能不会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我计划使用具有 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-2V 电源配置的 TLV9062S。

    根据数据表、SHDN 引脚逻辑电平的指定如下:

    • VSHDN_IH  (关断引脚上的高电平输入电压、放大器被启用):最小值1.1V
    • VSHDN_IL  (关断引脚处的低电平输入电压、放大器为禁用状态):最大值为0.2V

    您能否确认在我使用逻辑时 SHDN 功能是否可以正常运行  3.3V 的高电平  之间的差异  0.0V  一个滤波器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    TLV9062S 将看到高电平、为5.3V、这是可以的。  TLV9062S 将在2V 时出现低电平、这并未关断。

    这可以正确驱动 SD 引脚。 注意:信号反相。 高输入将关断;低输入将启用 TLV9062S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    我很抱歉、但今天我们有点不知所措、明天我们将回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的罗恩·米沙利克

    您能否澄清以下有关 TLV9062S 的 SHDN 引脚电压电平的问题?

    • 3.3V 高电平以启用 IC
    • 0.0V 为逻辑低电平禁用(关断) IC

    这是针对 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-0.2V 的电源配置情况。

    感谢您的支持。 我期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    不断更改电源电压。 请现在选择一个并坚持使用。 我正在等待最终的电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定  Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="634206" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449366/tlv9062-supply-voltage-confirmation-and-shutdown-logic
    • VSHDN_IH (关断引脚上的高电平输入电压、放大器被启用):最小值1.1V
    • VSHDN_IL (关断引脚处的低电平输入电压、放大器为禁用状态):最大值为0.2V
    [报价]

    这些电压[1.1、0.2]与-2V 的 VCC 电源相关。 相对于应用的接地、电压为[-0.9、-1.8]。

    SHDN 电流较低、因此 R1可以使其变为有效 VSHDN_IL  电压(-2V=0V)。 PMOS 晶体管需要关断、栅极上的3.3V 电压可以关断。

    PMOS 栅极上的0V 应使 PMOS 导通、使 SHDN 变为有效  VSHDN_IH  电压 (+3.3V = 5.3V)。

    如果逻辑需要相反、则使用单门逻辑反相器进行该校正。   

    几乎可以使用任何小信号 PMOS 晶体管。