This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358电路大输出偏差分析

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449957/lm358-analysis-of-large-output-deviation-of-lm358-circuit

器件型号:LM358

工具与软件:

IPC 上的 DC-IRIS 光圈驱动电路使用 LM358。 目前、测试部门发现一些 LM358机的输出偏差远大于正常机的输出偏差。 下面介绍了这种现象、请将其发送给供应商的技术支持进行分析加工:LM358的驱动电路和测试点如下所示。 A 至 O 是不同位置的电压测试点

C70和 R55之间的点用作信号输入点 A、输入介于0和3.3V 之间的不同电压、FB5和 R30之间的点是输出测量点 O、用于在使用不同输入时测量相应的输出电压。 结果发现、普通芯片和偏移芯片放在同一块电路板上(电路板上的所有其他器件都没有移动、电路板上的所有其他器件也没有移动。 仅替换不同的 LM358)。 当 A 点的输入电压相同时、输出点 O 的电压偏差非常大、偏差超过1V。 经过多次测量后、偏差基本上是稳定的。 以输入点 A 的电压为1.78V 为例、表中显示了正常芯片和具有较大偏差的芯片在 A 到 O 不同点的电压:

鉴于上述测试情况、您能否帮助分析 U7A 器件输入与输出之间存在如此大差异的可能原因和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我们进行了 ABA 测试、发现该偏差受 LM358影响。

    期待您的回复。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:  

    Unknown 说:
    鉴于上述测试情况、您能否帮助分析 U7A 器件输入与输出之间如此巨大差异的可能原因和解决方案?

    请与客户确认最新的 LM358生产日期代码与前一批(声称正常运行)。 我猜是 LM358使用最新的批次。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20231219013_20231222114541159.pdf

    第二、请检查以下各项。 电路中的以下3个元件值没有出现错误、尤其是4.7kΩ 和10Ω 的值。

    第三步-请告诉我存在 PWM_OUT0时的正确输出电压是多少。 CONT+处的电压信号是什么。  

    第四步-任一运算放大器电路正常工作。 是的、这不是一个拼写错误。 我们需要为客户解决问题。 可能是由于 LM358的最新版本(这是我的猜测)。  

    这就是电路的工作方式。

     

    V_OUT 由 输出端的分压器决定。 我的理论是、旧 LM358的灌电流小于电流版本、因此测得的 Vout 大约为0.81V。 Q2从不导通、它没有执行任何操作。 Out_Point (DRV+)基本上由分压器决定。 BTW、DRV+节点处的负载是多少。  

    e2e.ti.com/.../LMx58_5F00_LM2904-DC_2D00_IRIS-Control-12112024.TSC

    客户是否位于深圳? 通过 Webex 消息发送给我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:  

     DC-IRIS 孔径驱动电路的输出级存在故障。 我假设孔径控制需要电流来驱动它、但我不知道幅度是多少。 以下是适用于您的应用的快速修复方法。  

    e2e.ti.com/.../LMx58_5F00_LM2904-DC_2D00_IRIS-Control-Revision-12112024.TSC

    如果您更改基极电阻器(请参阅标记的红圈)、它可以控制最后一级的输出电压和输出电流。 我意识到这是现有的设计、我将进行最小的修改并满足您的驾驶要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond