This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:3线4 -20mA 电流环路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR117, XTR305, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450848/xtr117-3-wire-4-20ma-current-loop

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR305XTR111、XTR300

工具与软件:

您好!

XTR117的数据表描述了其作为一款"2线4 -20mA 电流环路变送器"的应用。 它可以在3线配置中使用吗? 如果是、该设计应该如何? 如果没有、您是否能够推荐一款适用于3线制连接的4 -20mA 电流环路变送器?

谢谢!

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    XTR117仅适用于2线电流环路设计。 对于3线应用、我建议使用 XTR111、XTR300或 XTR305。  

    此致、

    Robert Clifton