This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:关于 TRF1305B2放大器对于模拟 I、Q 信号放大的适用性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450085/trf1305b2-regarding-the-suitability-of-trf1305b2-amplifier-for-analog-i-q-signal-amplification

器件型号:TRF1305B2

工具与软件:

您好、支持团队:  

我需要放大我的 I/Q 模拟信号(具有30 MHz IF 频率)。 由于 I 和 Q 模拟信号应该具有完全相同的放大功能、我正在寻找双相同通道 IF 放大器。 对于此类应用、是否适合 TRF1305B2双通道放大器? TRF1305B2放大器的输出需要连接到双路 ADC 中、以便将模拟 I 和 Q 信号(30 MHz)转换为数字精确 I、Q 数据。

因此、单端输入和差动端输出适用于此类应用。

期待您的积极和快速反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队:

    期待您的快速积极反馈