This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:有关输入电压额定值的问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, PGA855, PGA849, PGA855EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443747/pga855-question-about-input-voltage-rating

器件型号:PGA855
主题中讨论的其他器件: PGA849、PGA280、 INA500

工具与软件:

您好!

我想使用 PGA855、其电源电压为+/-4V、共模电压为2.5V 的信号。 我的问题是:7.5电气特性的"输入电压(V_I)"是指共模输入电压、还是分别指 IN+和 IN-的电压? 如果读出"输入电压"、我会假设是后者、但这似乎与图9-1至图9-5相矛盾。 此外、看起来类似的 PGA849的"共模输入电压"在表中的位置相同。

这是适合该应用的放大器吗? 我想要一些简单的东西(我喜欢 A0 A1 A2 over SPI)、它具有单通道、并且低于单位增益选项。 我认为 PGA855用于电压略高的应用、但这是我能找到的最接近的结果。 欢迎提出任何建议。

谢谢!

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、  

    很抱歉、数据表中的命名规则存在混淆、如果更新它将有所帮助、请告诉我。  

    是规格、V_I 是输入共模电压:  

    这些规格符合数据表突出显示区域中的图9-1至图9-5:  

    Vs = ±15V、最大/最小 VICM = ±12.5V;类似地、 Vs = ±5V、最大/最小 VICM = ±2.5V。  

    正如您可以看到的、最大和最小预期输出差分电压值与最大/最小共模值之间的关系建立了一个边界。 我建议利用 PGA85X INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC。  

    PGA849用于单端输出、PGA855用于差分输出-这两个选项都很好。 由于您已经在使用 SPI、因此您可能还对 PGA280感兴趣。 如果不了解、我建议继续使用 PGA855。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    非常感谢您的回答。  计算器非常有用。

    您能帮助我了解 VOUT (Max)和 VOUT (Min)的计算方式吗? 它似乎没有遵循数据表中的 V_out 规格。

    我希望 VOUT (Max)= 3.3V 和 VOUT (Min)= 0V、以尽可能大的范围读取具有3.3V ADC 的信号。

    正如我之前所说的、输入是+/-4V、以2.5V 为中心。 我愿意使用负电源(+/- 5V)。

    谢谢!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    没问题。 我完全理解。

    计算器中是否可能有错误? 它 根本不反映我对 PGA855EVM 的测量结果。

    以下是我在计算器中的设置:

    这是我使用示波器以及 PGA855EVM 进行的测量。 Ch1和 Ch2是差分输入信号。 Ch3和 Ch4是放大器的输出。 Math1 (右上角)是 Ch1-Ch2。 Math2 (右下角)是 Ch4-Ch3。 设置与计算器相同(VS+=LVDD+=5V、VS-=LVDD-=-5V、VOCM=1.65V、增益=1、VICM=2.5V)。 计算器给出 VOUTP (Max) 1.85V VOUP (Min) 1.45V、而我测得的输出电压差大于+/-3V。

    如果可能、我更愿意继续使用 PGA855。 我已经使用它完成了设计、我们的日程安排很紧。 它似乎起作用。

    谢谢!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、  

    很有趣! 我将在明天进入实验室并进行验证。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    您是否能够在实验室中验证这个?

    此致!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    很抱歉延迟- e2e 服务器最近不可靠。

    我已经和设计计算器的工程师说过、

    输入/输出额定值具有保守的保护频带、以确保器件在温度、拐角和批次变化范围内工作、同时确保处于线性工作范围内。

    感谢您连接示波器屏幕截图、尽管我主要对各分段进行计数-您的输入似乎是±2V、以 VICM = 2.5V 为中心。 这可能是为什么在实验室中它没有出现电源电压轨满贯耳的问题。

    该设计超出线性范围、可能会满贯到电源轨。 我不建议继续使用此设计、因为它不强大。 是否有办法降低信号上的2.5V VICM? 或者是否有其他高于5V 的电源轨、可能是12V?

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    感谢您的回答。 遗憾的是、不、传感器具有2.5V 的固定中心电压。 我无法执行任何操作来更改它。 是、可提供12V 电压。 我想10V 是理想的、对吧?

    祝你一切顺利!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、  

    太棒了! 在以下条件下、我建议采用以下设计:

    • Vs+= 12V、Vs-=-5V
    • LVSS+= 5V、LVSS-= 0V  
    • VOCM = 1.7V (从1.65V 增加)
    • 输入(无法更改)= ±4V 输入中心 VICM = 2.5V  

    使用较大的 VS+时、由于 VICM = 2.5V、输入不再受到限制。  

    增益为0.5V/V 时、预期输出为0.7V 至2.7V (对于预期的0至3.3V)。  

    请告诉我这是否适合您。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    非常感谢您的帮助。 听起来不错。

    是否需要将 VOCM 更改为1.7V? 我宁愿保持1.65V。 此外、我使用的是 LVSS-=-5V、而不是0V。

    祝你一切顺利!

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、  

    如果将 LVSS-保持为-5V、则无需更改 VOCM。  

    祝你一切顺利!
    Carolina