This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:VCC 斜坡期间的 TLV3201AIDCKR 输出干扰..

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV7011, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441531/tlv3201-tlv3201aidckr-output-glitch-during-vcc-ramp

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件:TLV7011、TLV7031

工具与软件:

如何解决斜坡期间比较器产生的此类输出干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.7V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    有些比较器具有上电复位功能、例如 TLV7011 (在复位期间将输出保持在低电平);可以搜索到: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=Push-Pull&480=1&2192=POR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    正如 Clemens 所说、具有 POR 的器件将使输出在 Vcc 斜升时保持在已知状态。 对于推挽输出比较器、这个已知状态通常是输出低电平。

    您要查找的电气规格是什么? 这将非常有助于我建议使用 POR 的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 POR 期间不应发生干扰  

    输出必须在3.3V 或5V 电压下保持低电平

    但是输出不是低电平、它有一个在斜坡期间发生一次的脉冲、从而在波形中产生错误触发的第3个通道  

    在电源斜升后、它能够按预期工作  

    但在发生 rap 配置期间、由于该干扰脉冲会产生错误触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的传播延迟是多少? 有些器件的时间范围是2.5ns 至24 µs;较快的器件通常功耗较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agxin、

    如果有任何更新、请重新打开此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 TLV7031DCKT 进行测试、看看是否不能发生这种情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agxin:

    TLV7031具有 POR、可在 VCC 低于最小电源电压时将输出保持为低电平。 这应该可以减轻您观察到的干扰。

    请注意、TLV7031是一种毫微功耗器件 、典型传播延迟为3us。 该器件比 TLV3201慢得多。