Thread 中讨论的其他器件:OPA596
工具与软件:
您好!
我需要一个低成本可编程单向恒流源、它能够从60V 电源向可变负载提供1mA– 30mA。
我还需要一种能够尽可能快地响应负载变化的解决方案。
遗憾的是、Howland 电流源似乎太昂贵。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cezar:
Unknown 说:我还需要一个能够尽快响应负载变化的解决方案。
应用的1 -30mA 恒流精度是多少? 对于60V 电源轨、我们可能能够使用 OPA596。
V-I 转换器的预算是多少? 我需要了解精度规格和开关要求(更改可变负载时希望开关的速度)。 负载如何连接-在 V-I 转换器的高侧或低侧。 使用 BJT 或 MOSFET 和 Spice 模型进行仿真。
如果您想降低成本、我们可以使用36V 精密运算放大器生成 V-I 转换器。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
Raymond
尊敬的 Cezar:
电流源和 GND (高侧)之间连接的负载(约为1K || 1nF、R 和 C 都可以变化+/-50%)。
1kΩ 在30mA 的上升时间为2usec 时-->这将产生30V 的开关阶跃电压、假设2usec 是10-90%的要求、则运算放大器的压摆率最小值是24v 上升、即2usec 或12V/us。 请确认。
首选低侧电流源: 我需要一个 n 沟道 MOSFET、您将要在以下配置中使用它。

此致!
Raymond