This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-EVM EP:不带电源的输出级运行

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450317/tl331-ep-output-stage-operation-without-power-supply

器件型号:TL331-TL331-EVM EP

工具与软件:

您好!

在其中一个应用中、 TL331MDBVTEP 将 在启动条件下按如下所示运行。

U1的输出上拉至20V。 U1的 VCC 引脚悬空。 根据仿真、U1输出测量为低电平(几 mV)。

您能解释一下输出处于低电平的原因吗?

谢谢!

Shihab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shihab、

    开关很可能具有"关断"电阻设置、该设置允许足够的电压、使模型仍然认为它有功率。 检查 S1的设置。

    尝试在电源引脚(V+和 V-)上放置一个1k 电阻器、以消耗实际电流。

    实际器件输出将为高阻抗、因为没有足够的电压来开启输出晶体管(至少需要1.1V)。