This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:关于输入偏置电流

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449777/opa187-regarding-input-bias-current

器件型号:OPA187
Thread 中讨论的其他器件:OPA188

工具与软件:

你好的支持团队。

您能否提供一些有关以下应用手册中介绍的测量 OPA188输入偏置电流的方法和测量环境的信息?

https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf

目前、我们已经确认、当环境温度介于30°C 和40°C 之间时、输入偏置电流会增加几倍、我们将尝试测量它。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,

    1. 本 应用 手册考虑了直流偏置电流和偏置电流瞬态产生的影响。  但是、应用手册中的测量 旨在查看瞬态行为。
    2. 过去、测量 IB 的简单方法是在放大器的同相输入端放置一个大电阻器。  您可以使用和不使用该电阻器来测量输出失调电压。  这基本上就是应用手册(参见幻灯片2)所做的工作。  但是、在这种情况下、运算放大器输出端的失调电压来自 IB x Rin、并且偏置电流 瞬态稳定。  应用手册的主要消息是、斩波器瞬态会导致额外的失调电压、而 IB x Rin 不会考虑这些失调电压。  这就是应用手册建议使用最大输入阻抗的原因(表5-1)。
    3. OPA187是需要大输入阻抗的斩波应用的理想选择。  该器件可以承受高达500k 的电流并且具有极小的瞬态引入偏移。
    4. 直流偏置电流每10C 应增加一倍。  这是 CMOS 放大器的正常预期行为。  偏置电流瞬态随温度的变化会小一些、但直流偏置电流会随温度的变化大得多。
      1. 因此 、您可以选择 100kΩ 等源阻抗。  这通常会在25°C (IB x Rin =(100pA)(100kΩ)= 10μV μ V)时产生偏移变化。  我的测量结果远低于该值。  请注意、您应查看 Rin = 0和 Rin = 100k、并查看两种情况之间的偏移漂移。
      2. 20μV 温度10°C 会使 IB 翻倍、因此在35°C 时、您应该测量大约 μ V。
      3. 根据 IB 的经验、每10°C 加倍一次是一个近似值。  您不会看到确切的系数为2、但它应该是接近的。  如果您看到系数为5或10、则说明您的设置中可能存在不正确的情况。  如果是这种情况、请向我发送有关您如何进行测量的详细信息。
    5. 下面的功率点总结了应用手册中使用的 OPA187的测量电路和结果。

    e2e.ti.com/.../chopper-measurements-_2D00_-opa187.pdf

    此致、艺术