Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI、
工具与软件:
您好!
我对增益为5~10 Ω 的 INA849仪表放大器感兴趣、但它的 BW 有点太低。 我尝试了 TINA-TI 和 LTspice 上的仿真、仿真结果具有一些增益、优于 公布的规格。
| 也是如此 | Expected BW (数据表) | 仿真 BW (TINA-TI、模型1.0) | 仿真 BW (LT-SPICE、模型1.1) |
| X1 (0dB) | 28MHz | 26MHz | 27MHz |
| x10 (20dB) | 13MHz | 24MHz | 24MHz |
| X100 (40dB) | 8MHz | 11.9MHz | 11.8MHz |
| X1000 (60dB) | 1.25MHz | 1.2MHz | 1.23MHz |
我正在寻找-3dB BW。
在增益为 x10时、仿真的 BW 几乎是预期值的两倍。 如果仿真结果良好、INA849 将是我的设计的完美选择。
模拟参数:Vs=+/- 15V、 参考电压= 0V、负载= 10k//15pF (参考设计的复制/粘贴)。
我想知道仿真模型是否不完全完善、或者我的仿真是否缺少一些东西。
非常感谢
此致