This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC393:热参数

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC393, TLV1822, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450468/tlc393-thermal-paramater

器件型号:TLC393
主题中讨论的其他器件: TLV1822LM358LV

工具与软件:

您好!

我们想知道   TLC393IPWR 封装的 Ψjt Ω、θja Ω 和 θjc Ω 的规格。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mochizki-San、

    这些值未经测量或仿真。 现在 TLC393是"该产品的新版本可 直接替代、与比较器件相比具有升级功能"的子状态、除了纠错之外、不会对数据表进行进一步更改。 I

    替换器件 TLV1822数据表具有您所申请的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    非常感谢您的及时回复。

    我们将在未来的项目中介绍 TLV1822以代替 TLC393。

    这次、他们查找 PW 封装的热性能数据、但不存在这种类型的封装。

    所以、我们可以用 LM358LV PW (TSSOP) 8引脚热性能数据作为相似性、而不是这样吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki,

    我们能否使用 LM358LV PW (TSSOP) 8引脚热性能数据作为相似性?

    这可用作近似值。   

    请注意、 所有芯片的电阻值 θjc 仅在与散热器一起使用时才有用。 没有散热器的情况下、热量会以这种方式少量流动。 这就是 Ψjt μ m 是有用参数的原因