This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:旋转变压器激励电路

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450171/alm2403-q1-resolver-excitation-circuit

器件型号:ALM2403-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BUF634ATINA-TI

工具与软件:

您好!

我一直在使用 BUF634A 来驱动各种旋转变压器。 为了改善正弦激励、我尝试根据实用 应用报告实施旋转变压器激励电路。 但是、由于我需要更陡的衰减、因此我添加了第二个滤波器级、但增益比预期的要小得多。 您能帮助我设计满足以下要求的激励电路吗?

所需输出为8kHz 模拟正弦波、峰峰值波形为22V。 输入为单端3.3V PWM 信号。 温度范围为-10至125°C。

此致
Victorio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Victorio、

    您能否分享一下您现有设计的原理图? 使用应用结果中的现有设置是否获得满意的结果?

    您是否在 TINA-TI 或 PSpice for TI 等 SPICE 仿真器中仿真了电路? 如果是、您可以共享该项目吗?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 BUF634A 的设计没有以差分方式驱动旋转变压器、从而导致连接旋转变压器时的上下正弦波之间存在微小差异。 为了提高精度并实现更高的输出电压摆幅、我将使用 ALM2403并以差分方式驱动旋转变压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Victorio、

    感谢您分享原理图。 这看起来非常符合我的预期、我对设计进行了一些更改。  

    忽略 OP1、这是一个理想放大器、用于将8kHz 0-3.3V PWM 信号缓冲到滤波器网络。  

    是否需要22V Pk-Pk? 这在高温下可能并不总是可行的:

    在我的仿真中、输出为19.5V Pk-Pk、但如果您对更宽的输出摆幅感兴趣、我们肯定会使增益提高一点。

    这是仿真文件:

    e2e.ti.com/.../SPWM-8kHz-ALM2403.TSC

    请告诉我您对该电路的看法。 在我们最终确定电路设计后、我们可以开始计算此器件的功率。  

    使用功率放大器时、125°C 的运行可能非常艰难、因为我们需要关注导致裸片温度升高到危险水平的功率耗散。  

    数据表中的建议工作条件规定此器件的最高温度为125°C、绝对最大芯片温度为150°C。

    此致!

    Jacob