This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449272/boostxl-afe031-df1-launchxl-f28379d

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-AFE031

工具与软件:

您好、先生、

我正在尝试将 BOOSTXL-AFE031模块和 LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 一起集成到28V 直流线路中。但该模块无法正常工作。

 我遵循此操作并进行了类似设置。

我将为您提供我在 TB1获得的输出波形。

 当不与电力线集成时(28V 输入关闭)

 这是当直流线路接通28V 时的情况。

您能帮助我确定问题吗?

我将28V 1.5A 轻用作负载。 除此之外、我将使用 中提到的电容器和电感器

文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yerra、

    我正在为您研究这种行为。

    您是否也想在设计中使用 C2000实时 MCU、还是仅使用 Launchpad 进行评估?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到解决  

    tq 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yerra、

    我很高兴听到这个问题已经解决。   

    如果您想了解我们的产品系列、我们有一些适用于 PLC 的新器件和不同器件。  

    如果您愿意、可以在 e2e 上接受我的邮件、也可以将我的电子邮件地址发送给您。  我很想了解您的项目以及我们如何为您提供帮助。

    此致!

    ALEC