This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:PWM 抑制和共模电压

Guru**** 2554140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450493/ina240-q1-pwm-rejection-and-common-mode-voltage

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

我将 IC 与配合使用 2.048V 基准 . 在进行过压测试时、IC 输入端的电压会突然变化。 这样做时、输出卡在特定电压(比如3.2V)。

1. INA240-A2的输入端允许的最大 dv/dt 是多少?  

2.共模电压超过80V 时的预期输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakeishan,

    您能否提供有关您正在运行的测试的更多信息:

    -您的供电电压是多少?

    -你在什么速率扫描电压?

    -你有一个 Vout 被卡住的示波器快照吗?

    1.数据表中的图7-21和7-22显示了器件对于 Vcm 阶跃的瞬态响应。  

    2.我们不会指定建议运行条件之外的器件、并且对于建议运行条件、VCM 不超过80V。 如果您超过此80V 电压、我们不能保证器件会按照数据表规格运行、但在超出绝对最大额定值(对于 Vcm 是任何大于90V 的值)之前、器件不会有损坏的风险。 请参阅下面提供的数据表屏幕截图。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    dv/dt 约为400V/ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有输入可以处理的指定最大 dv/dt;理论上没有限制。

    如果您可以提供有关系统、测试设置以及所看到错误的示波器截图的更多信息、我可以尝试提供更多帮助。

    此致!

    Holly