This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:安培偏置电流时的运算放大器评估板清洁:链路无法正常工作。

Guru**** 2611795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449113/lmp7721-op-amp-eval-board-cleaning-for-femptoamp-bias-currents-the-link-is-not-working

器件型号:LMP7721

工具与软件:

6]《运放偏置电流的运算放大器评估板清洁》、德州仪器(TI)公司网站、在线视频现在可通过 http://www.ti.com/general/docs/video/Gallery.tsp?bkg=dark&entryid=0_65zy5r36〈=en 获取

链接无法正常工作、无法通过 google 搜索找到视频。

您能给我发送视频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    嗯... 视频似乎消失了没有痕迹。 从那时起,我们通常在 YouTube 上有一个备份-但这似乎也消失了。

    猜我现在太丑了... :^)

    看起来您从 EDN Femtoamp 文章中获得了链接、因此我不需要重新散列第3部分清洁部分。

     https://www.edn.com/design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-3-low-current-design-techniques/

    主要的事情是冲洗用 IPA ( isopropyl...not 啤酒),用刷子擦洗(我用一个酸刷切短-如图7所示-这实际上是一个框架抓取从视频),吹干然后用蒸馏水冲洗...然后重复第二次。 然后在> 50°C 烘烤几分钟,将最后一个水分排出。

    我会试着看视频去了哪里...但你不会错过太多... ;^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    健力士能很好地工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在清洁电路板前使用时... ;^)