This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:输出随机变为低电平问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450703/lm339-issue-with-output-goes-low-randomly

器件型号:LM339

工具与软件:

我们已经使用器件型号 LM339DRG3设计了电路。

用作基本比较器。

板上存在多个具有相同器件型号和类似电路的 IC。

突然、所有 IC 的输出都相对于输入信号的变化变为低电平。

5V 电源的电源重启后、所有器件均重新正常运行。

请查看以下电路图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    1) 1)是否有任何输入低于(负值大于)-0.3V? ;可能远低于。

    2) 2)所有输出的上拉电压是否降至0V?

    3) 3) 160mV 的基准电压(V R72)是否突然变得更高?

    这些是我想到的唯一与您的症状相符的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    出现此问题时、我无法检查输入、因为如果不断电就无法访问 PCB。

    1) 1)是否有任何输入低于(负值大于)-0.3V? ;可能远低于。

    根据我的观察、在单个系统中、我们有大约100个传感器输入、除非5V 电源出现问题、否则所有输入突然出现错误的可能性极低。

    2) 2)所有输出的上拉电压是否降至0V?

    是的、所有传感器输出突然降至零、并且从未恢复、电源重启后除外。

    3) 3) 160mV 的基准电压(V R72)是否突然变得更高?

    在出现问题时未进行测量、但有一个分压器、3.3V 是电源侧的理想电压、因此不太可能发生这种情况。

    IC 的5V 电源似乎出了问题、这导致了该行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil、

    具有约100个传感器输入、极不可能所有这些输入都突然出错

    因此、有多个 LM339同时停止工作。 5V 电源是常见项目。   

    [报价 userid="590903" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450703/lm339-issue-with-output-goes-low-randomly/5568439 #5568439"]似乎 IC 的5V 电源有问题、这是导致此行为的原因。

    我同意。