This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:Airlighting S.r.l.-申请 TI 组件的可靠性数据(MTBF/MTTF/FIT)

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452162/lm358b-airgloss-s-r-l---request-for-reliability-data-mtbf-mttf-fit-for-ti-components

器件型号:LM358B

工具与软件:

大家好、团队成员:

我叫 Roberto Di Magno、是 Airlighting S.r.l.研发部门的一名电子工程师。

我们目前正在评估主要客户项目中使用的所有组件的 MTBF (平均无故障时间)、并正在查找以下德州仪器(TI)器件的 MTTF/MTBF 或时基故障数据:
 

  • LM358BIPWR
  • LM4040CIM7X-2.5/NOPB
  • LMP91051MT/NOPB
  • SN74AHC1G14DBVR
  • INA180A3QDBVRQ1
  • TXU0202DCUR
  • INA381A4IDSGR

我曾尝试使用您的 MTBF/时基故障估算器工具、但该工具仅在60%的置信水平下计算 MTBF。 为了继续执行我们的认证流程、我们还要求数据具有90%的可信度。

请提供这些器件型号的完整可靠性报告吗?


谢谢、BR、
Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    为了继续我们的认证流程、我们还要求提供90%置信水平的数据。

    根据 LM358BIPWR 的60%可信度数据、我们拥有以下链接。  

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=LM358BAIPWR&cpn=&partNumber=LM358B#resultstable

    半导体行业中通常使用60%的置信水平数字。  60%的信心是由实用性、成本和发展阶段驱动的。 它提供了合理的可靠性估算、而不需要过多的测试时间、资源或数据、这是许多行业的起点和标准做法。 对于任何关键应用或监管合规性要求、您必须自行进行可靠性测试(可信度通常会向上调整)->更具体地说、是系统可靠性测试。  

    我们不提供额外的长期测试服务。 我相信 查询中列出的其余 IC 组件都以类似的可信度进行测试。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond