This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:I2C 访问期间的 ALERT 引脚行为

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451789/ina260-alert-pin-behavior-during-i2c-access

器件型号:INA260

工具与软件:

您好!

我想确认一些关于 INA260警报引脚的信息。 在 I2C 访问期间、ALERT 引脚是否在高电平和低电平之间切换? 在查看数据表中的图27后、我想知道这一点。

在 I2C 访问期间切换 ALERT 引脚信号可能会是应用中的一个问题、因此我想确认一下。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 主器件可从 SMBus 警报响应地址(0001100)中读取、以获取生成警报的器件的地址。 然后、返回地址的器件会清除警报。

    只有当您有多个带有警报输出的器件时、这才有意义。 如果您有单个器件、则您已经知道它是警报源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    您的问题是 SMBus 警报响应还是器件的实际 ALERT 引脚? 如果您在这里的问题是 SMBus、我同意 Clemens 下面的评估。 如果它是 ALERT 引脚、那么当存在导致警报的情况时、无论通信是否正在进行、ALERT 都将被置为有效。 这是为了确保以最快的速度响应 OC 条件等事件。 我不一定知道为什么这会在应用中引起问题。