This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:请帮助推荐器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451926/tpsm41625-please-kindly-help-to-recommend-a-device

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件:TPSM843A22

工具与软件:

嗨、团队:

我的医疗帐户正在搜索替代 LTM4646EY#PBF 的器件。 对于单通道、Vin 为12V、Vout 为5.5V、I out 为10A。 然后它将连接到多个后级 LDO 来为板中的 Tx 和 Rx、FPGA 供电。 我不确定哪一个在本例中最合适。 您能帮助推荐一个吗? 谢谢!

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rannie

    则可以使用 TPSM843A22模块

    谢谢你

    救世主