This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA105:具有单位增益缓冲器(1V/1V)的模数转换器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA105, THS4271, INA143, LM7705, TLV9002, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450129/ina105-a-d-converter-with-unity-gain-buffer-1v-1v

器件型号:INA105
主题中讨论的其他器件: THS4271INA143、LM7705TLV9002OPA310

工具与软件:

您好!

那么您是否需要验证运算放大器 INA105是否足以满足我的设计需求。

-使用 PicoLog ADC 24测量电压调节的"PID"卡(旧学校设备 ASEA)-15 - 15 VDC。

-分压器15VDC -> 2.5VDC (模数转换器的最大输入电压为2.5V)

-问题: AD 转换器有24个输入和 一个 低阻抗输入。   输入电平的数量可能会使电压显著漂移。 另外、此处从卡片中消耗的电流过大。 分压器 使 数据记录器输入的电阻比分压器更低。 通过添加 TI 增益缓冲器可以解决这个问题、但是我对运算放大器的了解有限。

关键:  

-增益比1/1V

-封装类型 DIP

我曾被推荐使用 THS4271芯片、但该芯片通常是用手工进行少量焊接。

另请参阅 pdf 文件以了解概述

此致

Richard K ö Møller

e2e.ti.com/.../OPAMP_5F00_INA105_2D00_Voltagedivider-with-unity-gain-buffer-for-AD-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    INA105是一款差分放大器、内核中有一个运算放大器、但已预先配置以指定增益提供反馈。 此外、它是差分输出放大器。

    我认为运算放大器是该应用的更好选择、但是 PDIP 肯定会限制您的选择。 您是否愿意采用 SOIC 等应用更广泛的封装? 我发现这些材料手工焊接是合理的。

    您需要测量什么分辨率? 此外、还提供什么电源轨电压? 我看到会安装推荐电压的注意事项。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的回答!

    - SOIC 封装良好。

    -目标 ADC 分辨率为 ±156 mV

    -导轨电压可用5V (USB)否则我将安装一个配件电源

    此致!

    Richard M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    很抱歉响应延迟、SOIC 打开了许多门。 您可以使用集成差分放大器、但输出不会一直摆动到任一电源轨、因此在接近0V 时会开始损失精度。 此外、没有1/6比率差分放大器、在不超过 ADC 输入的情况下可以获得的最接近的差分放大器是1/10。 因此、在输入端3V-GND 的区域内您将无法进行精确检测。 不过、在器件的线性工作区域会有较大的 CMRR 和失调电压误差。 下图来自 INA143的电气特性表。

    您可以使用现有的电阻分压器并使用轨到轨输入和输出运算放大器、然而、这些也不完美、但非常接近 V-轨时就会损失精度。然而、如果选择 CMOS 放大器、则假设使用1/6分压器并且高线性区域比电源轨小100mV、那么在从大约600mV 到 GND 的区域内只会失去线性度。 使用这些放大器、您仍可以获得从 V-一直到从 V-降至几十 mV 的输出、但线性度将开始下降。

    这种接近 V-的不准确性可以通过使用 LM7705等小型负电荷泵来克服。 这将允许运算放大器摆动到接近 V-

    在这种情况下、我会推荐 TLV9002或 OPA310等器件。

    如果您知道采集时间(由采样率决定)、采样保持电容的值、则可以使用此信息来计算此应用所需的放大器带宽。 模拟工程师计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 有一款计算器!

    这里为采集时间和 Csh 分配了任意值、但根据您的精度要求和满量程范围、我估计 ADC 的分辨率为8位。

    同样值得注意的是、我建议选择带宽约为5倍的放大器、以便提供舒适的裕量。 在生产中、放大器的 UGBW 存在很大差异、因此强烈建议保护该参数。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、感谢 Jerry 的帮助!

    非常满意!

    好的

    Richard M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助 Richard!

    如果您在旅途中遇到任何问题、请随时再次发布!

    此致!
    Jerry