This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:低于1GHz 的多个噪声峰值

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450464/amc3330-q1-several-noise-peak-in-sub-1ghz

器件型号:AMC3330-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户在其电路板上对 AMC3330-Q1进行噪声评估后、观察到一些相对明显的噪声(暗噪声+10dB)。 这与 TI 应用手册相匹配、因此他们认为它来自 AMC3330-Q1。 它看起来不像是开关频率的倍增版本(即30MHz)。 您能告诉我们导致此问题的原因吗?  

 在高侧输入端插入铁氧体磁珠(BLM15HD182BH1)时、只有~2dB 的轻微变化。 此外、将铁氧体磁芯插入高侧汇流条时不起作用。 因此、他们认为噪声来自低侧。

*红色圆圈是插入铁氧体磁珠的位置。

客户评估:

应用手册:

此致!
大永胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oinaga-San、

    您发布的客户评估图片中有哪些不同曲线?  

    应用手册仅重点介绍输入布线长度或高侧的变化、但低侧的设计也会产生影响、因为它构成了偶极天线的另一半。  

    客户可以考虑根据连接情况在低侧(可能是 VDD 和 GND)添加铁氧体磁珠以进行验证。  

    客户是否可以提供可提供更好帮助的原理图和布局。  

    您能评论一下客户是谁吗?  

    如果更合适、请随时离线联系我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    让我把它带到离线对话。

    此致!