This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452092/lm324-lm324

器件型号:LM324

工具与软件:

是否可以将 LM324的所有4个通道用作比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh

    通常、我建议使用专用的比较器器件、而不是将运算放大器用作比较器。  使用运算放大器作为比较器的原因之一是、您可能需要几个通道的运算放大器和几个通道的比较器 、例如、您可能需要购买一个四通道运算放大器、并使用两个通道作为比较器和两个通道作为运算放大器。  如果您计划将所有四个通道用作比较器、为什么不只使用比较器器件呢?  要直接回答您的问题、是的、如果您可以将一个通道用作比较器、则可以将全部四个通道用作比较器。

    以下是不将运算放大器用作比较器的一些原因。

    1. 比较器专为用作比较器而设计并经过 优化、运算放大器未针对此功能进行优化。
    2. 比较器具有轨到轨共模范围。  一些运算放大器没有轨到轨输出范围。  当处于未定义的共模范围时、某些运算放大器将具有未定义的输出。  LM324具有比正电源低1.5V 的共模范围。  我不建议在未定义的共模范围内(比正电源低1.5V 或更高)的信号下使用此器件。
    3. 某些运算放大器不支持宽差分输入信号、因为它们在输入端具有反向并联保护二极管(请参阅)  用作比较器的运算放大器-可以吗? 以了解详情)。  请注意、LM324不会出现此问题、因此可以。
    4. 运算放大器具有过载恢复时间。  这意味着、当运算放大器驱动到电源轨时、它需要时间才能退出该状态。  当用作比较器时、运算放大器将始终驱动到电源轨中、因此它将始终经历该过载恢复时间。  比较器专为这种操作而设计、不会经历该恢复时间、转换速度会快得多。

    最后、如果您一直将  LM324 用作比较器并且对其运行感到满意、则可以使用四通道放大器来实现该目标。  如果您尚未将 LM324用作比较器、我建议您选择一个专用的比较器器件。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助,艺术