This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV772-Q1:确定输入电压范围与 I/P 共模电压的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440876/lmv772-q1-deciding-on-the-input-voltage-range-wrt-to-i-p-common-mode-voltage

器件型号:LMV772-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV772

工具与软件:

我将使用运算放大器 LMV772。

我采用增益为11的同相负反馈运算放大器配置。

运算放大器 I/P 连接到分压器、应用为电压检测

我还使用 IC 中的第二个运算放大器作为另一个应用的缓冲器、并且还将+ve 输入连接到电阻分压器、以感测电压。

电源为单轨、GND 为0V、电源电压为5V。

在数据表中、共模电压被称为0V 至4.1V。 这意味着我只能为非反相终端提供最大4.1V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;任一输入端的电压必须保持至少比正电源低0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在分压器和运算放大器非反向端子之间具有20K 的串联电阻。 在一个浪涌电压条件下、分压器 o/p 为50V。 因此、为了计算注入电流、我需要知道运算放大器的非反向输入{(Iinj= 50V-VIP_NON)/20k}处将存在多大的电压。 如果我假设最坏的情况、作为非 inv 引脚电压为零、浪涌期间的注入电流将是2.5mA。 但我希望获得非 inv 引脚电压的实际值、从而调整串联电阻的大小。 如何获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    这是您所描述的吗? R1、R2的值是什么?公式常数是什么? ;VOUT = VIN *增益+偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路正确、但以下更改除外

    1.偏移量不可用。 R5左侧连接到 GND。

    2. R5值为1k、R4值为10k

    R1 47k 和 R2为4.7K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 R1的顶部为50V 时、运算放大器的输入引脚的电压约为4.5V。这超出共模范围、因此不能保证输出正确。 但它在绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。

    只要引脚上的电压不高于5V、就没有电流流动。 当引脚上的电压高于5V 时、电流会流过钳位二极管、但受 R1和 R3的限制。

    两个输入引脚之间没有二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    R1和 R2的增益为1/11、运算放大器的正向增益为11。 因此、VIN[0V 至5V]的 VOUT = VIN  

    输入电压为50V 时、IN+为4.54V、IN-为0.454V;由于输入电压之间存在如此大的差异、VCM 毫无意义的概念。

    IN-为有效电压、IN+高于但在电源轨内部、因此输出应保持在5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、运算放大器的输入偏置电流和输入失调电压起着重要作用?

    这里提到输入偏置电流最大值为250pA (@ VCM=1V)。 该电流将流入或流出运算放大器 I/p 引脚?

    如果 R1顶面未连接到电压源(例如50V 浪涌)、输入偏置电流会在 R3和 R2上产生压降、并使输入失调电压正确吗?

    如何计算?

    此外、输入偏置电流提到@ VCM = 1V、因此对于此用例、我应该考虑多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CMOS 运算放大器、输入偏置电流有些随机、可以沿任一方向流动。

    µV 偏置电流非常小、您通常可以忽略它(电阻器上的压降小于1k Ω);高达1mV 的失调电压要大得多、从而使输出端产生高达±11mV 的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还行、但我们需要了解输入偏置电流的流向、以决定是要在运算放大器输入电压中添加还是减去输入偏置电流引起的压降。 不知道运算放大器输入偏置电流的方向有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道运算放大器输入偏置电流的方向有什么限制?

    您需要进行两次计算、分别针对每个可能的电流方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入偏置电流和失调电压是随机的、可以沿任一方向流动。 对它们进行调整的唯一方法是为每个芯片测量它们(在特定温度下)。