This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:什么#39;INA240B3和 INA240A3的内部电阻范围

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451915/ina241b-what-s-the-internal-resistor-range-of-ina240b3-and-ina240a3

器件型号:INA241B

工具与软件:

嗨、团队:

请分享下图中 INA241B3和 INA241A3的内部电阻范围是多少? 还是 电阻器电平、千欧还是十千欧?

谢谢!

Severi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Severi、

    内部包含电阻器、但这是一个功能方框图、内部还有其他组件。  您为什么需要了解电阻器?  可能您的问题已在数据表所示器件的 IB 中找到解答。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-20中的斜率似乎约为6.6 kΩ。

    请注意、内部电阻器并非设计为具有特定的绝对值、而是需要精确匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我希望再次确认6.6k Ω 是反馈电阻器还是输入电阻器值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入的行为与6.6 kΩ 电阻器类似(请参阅图6-20)。