This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:关于 TLV521输入端电流限制的类似问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452691/tlv9054-similar-question-for-limit-current-at-input-of-tlv521

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件:TLV521

工具与软件:

未通电时、TLV521的输入电流限制是多少? 数据表中未提到这一点。 10mA 是否是安全的号码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashvin

    10mA 可能不会造成损坏。 1mA 更合理。 请记住、该正电流主要流入 V+电源引脚。 这个输入电压、电流是否足以为 V+总线及其上的所有部件实际加电?