This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:各种偏置引脚

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451952/buf802-sundry-bias-pins

器件型号:BUF802

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 BUF802、有三个偏置引脚 R_BIAS、IN_Bias 和 Aux_Bias。  对于 R_BIAS、这里有带宽与两个偏置点间的关系图、以及偏置电流与 R_BIAS 引脚电阻间的关系图(数据表的第18页)。  该图可得出的公式为(7.83mA + 100 (4.56/Rbias)、带宽和 IQ 结果记录在案。

IN_Bias 和 Aux_BIAS 上的电压未记录、因此可以计算偏置电流。  此外、如果电压已知、那么没有有关如何选择偏置电流的文档?

在中、数据表提供了 BIAS 电流和 IN_Aux BIAS 电流、但不是双极而仅为正。  正偏置电流的电流流向哪个方向流入或流出引脚?

数据表中提供了中所示的 VOS、但仅为负值。  由于 VOS 被建模为与输入信号串联、它与输入信号串联的"方向"是什么? 也就是说、提供给放大器的电压是高于(更正)还是低于 VOS 的量、要比引脚上的电压高?

图8.1中的功能方框图显示了 CLL、CLH 和相应钳位晶体管基极之间的直流电压。  数据表中未记录这些直流电压?

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    Aux BIAS 引脚只需连接至 VS-即可使用 Aux 输入启用。 这通常用于复合环路配置、如数据表中的图8-12所示。

    IN_Bias 引脚也用于复合环路模式。 它通常只是通过一个10M 欧姆电阻器连接到输入引脚、该引脚形成了一个由输入串联电容器形成的高频极点、然后形成10M 欧姆电阻器。 另请参阅数据表图8-12和第8.4.2节的第2部分。 "高频区"。

    对于 IN_BIAS 和 IN_Aux 引脚、我需要确认偏置电流极性。 可能是任一极性。

    对于 VOS、呈现给放大器的电压将减少 VOS 量。 例如、0V 输入信号通常会在输出端产生-600mV 信号。

    图8.1只是显示了该电路的近似值、它实际上要复杂得多。 您需要注意的钳位上没有静态直流电压。 在 CLH 和 CLL 引脚上设置的电压将设置输出端的钳位电压。 您可以在图8-5中看到一个示例。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    谢谢您的回答。 我将等待您确认当前流速。

    此致、

    Josel