This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870EVM:PGA870EVM 衰减器的 MATLAB 代码

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA870EVM, PGA870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437407/pga870evm-matlab-code-for-pga870evm-attenuator

器件型号:PGA870EVM
Thread 中讨论的其他器件: PGA870

工具与软件:

您好!  

TI 为 PGA870EVM 衰减器提供了 MATLAB 代码、用于在 MATLAB 中调整衰减器的衰减水平。 我能够在我的笔记本电脑上运行此代码、因此我能够以5dB 的步长在0-0.3dB 的精度范围内调整衰减水平。

不过、我注意到在频谱分析仪上测得的实际衰减水平似乎比我使用 PGA 类别中的 SET_GAIN 函数设置的低10dB。 我想知道这种情况可能发生的原因是否有解释。

例如、我在衰减器的输入端注入了一个-5dBm 信号、并将输出端口直接连接到频谱分析仪。 在我第一次调用 SET_GAIN 函数之前、频谱分析仪上的信号的测量功率为-5.55dBm。 但当我创建 PGA MATLAB 类并调用 myPGA.set_gain(0时、输出功率降至-16.7dBm。 我预计测得的功率将保持在大约-5.55dBm、以反映0dB 的衰减。

同样、当我调用  myPGA.set_gain(-20时、输出功率降至-36.8dBm。 我预计它是-26.7 dBm。

我使用单端输入和输出连接。 因此我只会将射频信号注入衰减器的 IN+端口、而 IN-端口上没有任何东西连接。 类似地、频谱分析仪只被连接至 OUT+端口;没有任何东西被连接至 OUT-端口。 此外、我的直流电源为 Vs 端口提供5伏电压。

对于我在 MATLAB 代码中设置的衰减级别上出现这种10-11dB 的衰减水平下降的原因、是否有解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

     我们正在研究这个问题、我们将在今天之前与您联系。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    能否分享您如何配置 PGA870EVM 的方框图或原理图?   我对 PGA870的驱动方法很好奇。  可能会存在输入损耗和反射问题、从而使观测到的输出功率降低。

    我还将注意到 PGA870的最小增益为-11.5dB;您已将-20dB 传递到 MATLAB 函数中。   

    如果您不想在此处分享您的代码、您会不会介意通过电子邮件屏幕截图与我分享您的代码吗?  我想知道如何设置 myPGA 类的属性;需要设置最小和最大增益。  可能还需要电流增益(电流增益)的种子或起始值、以确保正确初始化 PGA。   

    另一项可以检查的是、从仪器到 DUT 再到仪器的信号链没有任何衰减?   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我相信我们也通过您的 TI FAE 和 TSR 在内部支持这一点。  请随时向我提供有关您在此处向我提出的任何直接问题的最新信息、但我也会通过您的支持联系人加入到相关讨论中。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    我将衰减器板设置为与下图非常相似。 该图像中的配置和我使用  PGA870EVM 板时的配置之间只有一些差异;下面列出了所有这些差异:

    (1)我没有任何东西连接到 In-端口;该端口没有与任何负载终止。 我想知道是否应该使用50欧姆的端接以防止 IN-处的开路引起反射。

    (2) 我 没有任何东西连接到 输出 端口;该端口没有与任何负载终止。 我想知道是否应该使用50欧姆的端接以防止 OUT-处的开路引起反射。

    (3)我不确定橙色圆圈内的开关配置是否会影响电路板的运行。 我实际上曾尝试翻转这些开关中的每一个、看看它是否会影响观察到的衰减水平。 但我没有看到任何影响。  

    (4)我将使用5V 电源为衰减器板供电。 我不确定 TI 是否使用不同的电压电平来为实验室配置中的电路板供电。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我可以在这里提供我的见解。  我能够帮助调试或回答您在了解之后可能会遇到的其他问题。

    1.您可以尝试端接 IN-的 SMA 连接器。  您可以使用 SMA 50 Ω 连接器或使用 PCB 上的焊盘向输入结构的 IN 侧添加50 Ω 端接。  PGA870EVM 可以进行单端驱动、正如您总结的、在没有信号的情况下、将 IN-信号路径连接到器件的零欧姆电阻器/短路可能会导致此问题。

    2.与#1类似,您应该尝试输出端口端接的调试步骤。  对于输入或输出、如果您希望使用单端到差分(和/或相反)的变压器、还可以安装变压器。   

    3.当 PGA870EVM 配置为通过 USB 进行控制时、橙色轮廓中圈出的开关将不会处于活动状态。  EVM 具有适用于这些开关的任一/或设置;橙色开关处于活动状态、而串行连接器附近的三个开关处于非活动状态、或者相反。  实际上、您可以选择通过软件或手动使用橙色框中的开关来控制电路板。  为了进行调试、您可能希望在没有 USB 连接的情况下使用开关、以确认您对电路工作的理解。

    4.5V 电源对电路板来说很好、这是我在实验中使用的电源。  您的电源配置没有问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试将50欧姆终端连接至输入和输出端口。 这并没有解决问题;我看到的测量结果与之前完全相同。

    我还尝试将最小衰减电平更改为-11.5dB。 这未能解决问题。  

    我将通过电子邮件向您发送我使用的代码、因为将其插入此论坛会让您感到非常痛苦。 您的电子邮件地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我已经给您发送了一封电子邮件。  同意在论坛中插入代码、这可能是一个漫长的过程。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然找不到您的电子邮件地址。  您是否能够在该论坛的邮件中提供该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    现在应该有一条消息来自我。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec 您好、我想让您知道在运行衰减器代码时看到的输出是什么、如我发送给您的电子邮件中所示、并验证它是否正确。  

    在本例中、我将 minGain 和 maxGain 设置为-11.5和20。 然后、当我调用 myPGA.set_gain(-11.5时)、我观察这一点 总计 衰减降至-31.5dB。  

    如果我然后调用 myPGA.set_gain(20 总计  在频谱分析仪上测量的温度为0dB。

    如果我重新运行该实验、但将 minGain 更改为-5dB、则  myPGA.set_gain(-5)会导致  总计 衰减降至-31.5dB。 基本上、如果我尝试通过调用 myPGA.set_gain(minGain 将衰减设置为与 minGain 相同的值、则假设 minGain 在-11.5dB 至20dB 的范围内、总衰减始终下降到-31.5。

    请确认这是否是我应该看到的输出。 我特别想知道、在这些场景中、我是否应该看到我测量的-31.5dB 的衰减水平。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您分享您的结果和各种条件的详细信息。  我会在实验室中看一下、看看我在设备上观察到什么值。  这可能需要我一天左右的时间、具体取决于对实验室设备的接触情况。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    在尝试直接运行您正在使用的 MATLAB 代码时遇到问题。  我通常将代码作为一个更大的设置的一部分来运行、该设置目前分为多个部分。

    自假期以来、您是否有调试进度或有任何其他问题?

    您可以使用我前面提到的一组开关从 GUI 离线运行 EVM。  这样可以简化调试、以便消除硬件问题或软件控制问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    几周前、我报告说我正在测量 A  总计  PGA 衰减器的输出衰减为-31.5dB 至0dB。

    昨晚、我再次测量了 PGA 衰减器的衰减水平、并使用了与几周前完全相同的测试设置。 但出于某种原因、我测得的衰减水平比几周前测得的衰减水平低17.5dB。 现在我将进行测量   总计  49.5dB 至-18dB 的衰减。

    您能想到为什么我测量的实际衰减水平在一周到另一周之间会有所不同的原因吗? 我希望这不是由于任何意外的硬件损坏。 我们一直在 ESD 控制的实验室中使用此衰减器、并采取了适当的 ESD 预防措施(腕带、ESD 护套、工作台上的接地亚光)。

    我正在使用具有单端输入和输出的 PGA 衰减器、而不是差动。 我不确定这是否是我测量的衰减水平出现波动的原因。

    此外、我重复检查了测试设置、与几周前测量的 较低 衰减水平相比没有看到任何差异。 我尝试了以5dB 的增量改变衰减、而我测量的衰减水平以5dB 的增量变化、且具有合理的精度和准确度。 下面提供了我的测量值。

    信号发生器输入功率:-5dBm          
             
    测试设置中的组件: 信号发生器 输入射频电缆 PGA870EVM 衰减器 输出射频电缆 频谱分析仪
               
    衰减增益设定点(传递到 SET_GAIN 函数的值) 频谱分析仪上测得的输出功率(dBm)        
    -10 -53.4dBm        
    -5. -48.3dBm        
    0 -43.3dBm        
    5. -38.4dBm        
    10. -33.4 dBm        
    15. -28.5dBm        
    20. -23.6dBm      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您提供更新。

    我有几个想法。  可能是测量方法或设备设置可能已更改;类似地、在 PGA870EVM 上切换开关会使结果发生偏移。

    如果 EVM 保持上电状态、也可能会发生瞬态事件或某种形式的损坏。  不过、衰减更有可能受到测量值、EVM 设置或电缆/连接问题的影响。

    衰减范围增大可能是由于对测量系统衰减的额外影响因素所致。  最初测量的-31.5衰减是 PGA870器件的预期衰减。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的答复

    那么、PGA870EVM 的预期增益是-31.5dB 至0dB 吗? 这是否意味着、如果您在 PGA870EVM 的 IN+端口中输入-20dBm 射频信号、您可以预期 PGA870EVM 的 OUT+端口上的 射频信号具有从(-20 - 31.5 =-51.5dBm)到(-20 - 0 =-20dBm)的射频功率、具体取决于 PGA 的配置? 《用户指南》非常令人困惑、因为它似乎声称 PGA870EVM 可实现介于 OUT+和 IN+之间的-11.5dB 至+20dB 的总增益。

    我们尝试使用不同的频谱分析仪并获得相同的结果、因此这不是 频谱分析仪的最后测量问题 我们还检查了输入和输出电缆、并验证了它们不会导致任何显著的损耗。 PGA 跳线和开关的配置与几周前记录正确衰减水平时完全相同。

    我们已担心 PGA 板可能会损坏。 我不知道从现在到上次我们测量 PGA870EVM 的性能之间发生了任何可能损坏电路板的事件。 我一直只是在积极使用电路板时才为其供电、而在工作结束后则将其断电。 我想知道几个月前发生的 ESD 或过流事件是否会导致性能逐渐下降、这在过去一周开始缓慢但速度加快?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您提供支持详情和信息。  EVM 可能已损坏、这是您努力调试测试设置所得到的结果。

    在这种情况下、现场团队可以帮助您更换 EVM。

    从我这边看、我将尝试阐明增益范围:我认为我错误地将增益范围传达为可接受的最小增益条件。  您是正确的、增益范围是-11.5dB 和+20dB 之间的31.5dB 范围。

    如果您看到衰减大于-11.5dB (如中所示为更大的负 dB 值)、则表明 EVM 存在问题的衰减。

    您可以确认 PGA870是否从工作台电源汲取正确的 IQ (静态电流)(作为调试步骤)。

    此致!

    ALEC