This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451950/lmh6703-evm

器件型号:LMH6703

工具与软件:

嗨、团队:

客户在使用 LMH6703时遇到一些问题、并希望应用 EVM 进行进一步调查。 我们是否有 LMH6703 EVM? 我在 TI.com 上没有找到。

谢谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温蒂、您好!

    我们有两个支持 LMH6703的空白 EVM 板。  客户可以使用 LMH6703样片组装这些样片(一个 EVM 用于 D、一个用于 DBV 封装):

    https://www.ti.com/tool/LMH730227

    https://www.ti.com/tool/LMH730316

    这些电路板的布局均考虑了高速信号传输、对于较慢的运算放大器、评估效果优于插座或 SOIC 封装 EVM。

    如果您需要有关 EVM 元件值的帮助或对 LMH6703有疑问、我可以在这些主题上为您提供帮助。

    此致!

    ALEC